浏览常见问题解答

SYMMETRA 设冗余和不设冗余的区别

发布日期: 04 十月 2012

"

SYMMETRA POWER ARRAY采用的是模块化设计,有智能模块、功率模块、电池模块三部分组成。每一个功率模块的容量是4KVA,根据用户的负载大小选择功率模块的数量,在满足用户负载要求的前提下,可以多选一个或两个功率模块作为冗余,即N+1或N+2冗余。
在UPS正常运行时,所有的功率模块并联运行,且均分负载,当某一个功率模块故障时,UPS仍然在线运行而不会转旁路运行。
当用户的负载低于SYMMETRA 功率4KVA 或8KVA时,当某一个或两个功率模块故障时,UPS都会在线运行,不管设没设冗余。
SYMMETRA设N+1或N+2冗余的作用仅仅在于:当用户的负载增加而导致没有冗余时会有报警信息(REDUNDANCY HAS BEEN LOST)
并非只有当设成N+1或N+2时才有冗余的功能,更不是当设N+1或N+2时有一个或两个功率模块不工作处于待机状态。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。