浏览常见问题解答

Symmetra PowerView使用说明

发布日期: 04 十月 2012

"

PowerView 有8组菜单,下面分别做详细说明:

Control控制               Logging日志
Status状态                Display显示
Setup设置                 Diags诊断
Accessories附件           Help帮助

Control菜单
Turn Load On/Off         给负载设备上电或断电

Do Self Test             自检

Stimulate Power Fail     模拟市电失败,若安装APC管理软件,则执行软件控制关机

Graceful Reboot          若安装APC管理软件,则执行软件控制关机及自动重起

Graceful Turn Off        同上,当客户执行Control-->Turn Load On时,开机

Start/Stop Runtime Cal   UPS转电池供电,到电池容量为25%时自动恢复为市电供电,校准
                          EstRuntime电池运行时间及显示,建议每个月做一次

UPS into/out of Bypass   UPS转入/转出旁路,当UPS进入旁路状态时,机器由市电直接供电,
                          停电时无法电池供电,建议只在维修时使用本功能

Status菜单
Voltage In    Voltage Out   Output Current
输入电压      输出电压      输出电流
Percentage of capacity used by load - assuming no redundancy
无冗余情况下的负载量
Percentage of capacity used by load - assuming redundancy
有冗余情况下的负载量
Input Frequency   Output Frequency
输入频率          输出频率
Bat Voltage  电池电压
Bat Capacity 电池容量
XX Batts  XX Bad  电池数量,坏电池数量
Runtime   电池运行时间
Capacity  UPS容量(KVA)
Fault Tolerance 默认冗余
Total UPS Modules: XX  功率模块数量
Bad UPS Modules: XX  坏功率模块数量
Alarm Thresholds Configuration Screen- Fault Tolerance, Runtime,Load
报警设置值:默认冗余,运行时间,负载量
Self Test Status   自检状况(本次开机后是否进行过自检及自检状态)
Last Transfer Status   最近一次转电池供电状态(原因)
Status  目前的工作状态(On-line,On-Battery,或者 Bypass)
IM:XX  RIM: XX  主智能模块和冗余智能模块的状态

Setup菜单
Set Shutdown Parameters  设置关机参数
     Low Battery Duration  低电报警时间(UPS在电池容量变为多少时低电报警)
     Shutdown Delay 关机延时
     Return Battery Capacity 开机电池电压(电池电压充到多少时开机)
Defaults- Set All UPS Settings to Factory Default--- Y/N
将所有设置都恢复为出厂设置值
Output Frequency- Set Output Frequency Range
输出频率范围,国内客户请设成50+-3Hz(不支持其它值)
Alarm 报警
     Redundancy  冗余(冗余值小于多少时报警)
     Load(Maximum)  最大负载量(负载量超过多少时报警)
     Runtime(Minimum)  最小运行时间(运行时间小于多少时报警),建议设成0或2分钟
Bypass- Drop Load or Go to Bypass
旁路 - 机器故障时掉载或转旁路, 应设成转旁路
Copy UPS Settings- From a UPS to a display or from a display to a UPS
拷贝UPS设置-从UPS拷贝到PowerView或从PowerView拷贝到UPS
Other 其它
     Set SelfTest Frequency 设置自检频率
     Set a UPS Identification Number 设置系统ID
     Set an Output Voltage-220/230/240V 设置输出电压
     Voltage Our reperting-208/240V/Auto 输出电压等级,设成240V或自动

Accessories附件
若有APC附件插在后面板SmartSlot插槽中,则可在此检测到

Logging日志
最多可记录64条
View Log 察看日志
Clear Log 删除日志
View Statistics 绝对事件数量记录
     Transfer to Battery 转电池
     Low Battery 电池低电
     Faults or abnormal conditions 故障或异常状况
     Total accumulated runtime on battery 总积累电池运行时间
Configure Logging 配置日志
     Power Event  On/Off  电源事件
     UPS Control  On/Off  UPS控制事件
     UPS Faults  On/Off  UPS故障事件
     User Activity  On/Off 用户动作事件
     Measure UPS  On/Off  环境监测卡事件
List Event Group 事件组清单 名称与上同
     Power Event
     UPS Control
     UPS Fault
     User Activity
     Measure UPS
     Clear Log

Display显示
Date/Time  设置日期和时间
Password  设置密码
     Password   密码(8位)
     Timeout  单次输入密码有效期
Model Information  PowerView型号信息,显示PowerView的序列号,生产日期,固件版本等。
Beeper  蜂鸣器
     At UPS: 在什么状况下UPS蜂鸣
     At Disp: 在什么状况下PowerView蜂鸣
     Vol: 蜂鸣器音量
     Click: 按键蜂鸣设置
Contrast 屏幕对比度
Config  默认菜单选项设置(客户可自定义默认菜单显示哪些信息)
Language  PowerView语言(可通过更换语言芯片改变PowerView显示语言,无中文)

Diags诊断
Fault and diagnostics 故障和诊断,显示所有的故障信息,如果Fault不亮,则此菜单没有故障信息。
Intellegency Module 主智能模块状态信息
Redundant Intel Module 冗余智能模块状态信息
Pwr Module 功率模块状态信息(分别显示每个功率模块的状态信息)
Batt Module 电池模块状态信息(分别显示每个电池模块的状态信息)

Help帮助
PowerView按键的使用方法说明

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。