浏览常见问题解答

Symmetra LX与Symmetra老机型的比较

发布日期: 04 十月 2012

"

APC公司04年推出的Symmetra LX机型与老款的Symmetra机型相比较,有以下区别:


1)主机外观颜色为黑色;
2)前面板为一块整板;
3)输入为三相或单相可选;
4)输入输出接线端子采用模块化方式,可灵活拆下,进行接线;
5)主智能模块和冗余智能模块为相同模块;
6)电池模块带开关,可以将开关旋到off状态将模块与主机断开隔离;
7)可设置外接电池容量;
8)所配网卡为AP9619;
9)附件插槽2个,其中一个已插接网卡;
9)塔式机与基架式机器尺寸相同,可转换;
10)增加一种塔式带扩展电池机型,主机内可放13块原装电池模块。

另外:新的LX机型和其它老机型的任何模块均不通用。外接电池时采用的安德森插头型号SBE160。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。