浏览常见问题解答

Symmetra LX输入、输出电缆连接方式

发布日期: 30 十一月 2012


Symmetra LX系列UPS输入方式为单相或三相可选,输出方式为单相。见上图。输入输出接线盒在UPS后面板右上角,可拆卸进行接线。

选择单相输入时,将火线接到L1端子,L2、L3空置即可,不需其它操作或设置。



对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。