浏览常见问题解答

如何正确确认UPS的WATT和VA容量

发布日期: 04 十月 2012

"

很多的人都会在选用UPS确认负载时混淆WATT和VOLT-AMP(V-A)。该文解释了如何正确应用这两个功率单位。
计算机型负载的功率容量可以用WATT和VOLT-AMP(VA)来表示,WATT是负载实际使用的功率,VA被称为视在功率,是由负载使用电压乘以电流计算出来的。
WATT和VA都有各自的用途,WATT是用来计算从电力部门购买的电力和负载产生的热量。而VA是用来决定线径和断路器的。
VA和WATT对于一些象白炽灯的电器是一样的,但是,对于计算机型设备VA和WATT是不同的,VA总是等于或大于WATT的,WATT和VA的比值就是我们平时说的功率因数,可以用一个数值(如0.7)或百分比(70%)表示。
UPS既有WATT容量也有VA容量,用户使用时都不允许超过这两个容量值。
通常情况下UPS厂家都只会印出UPS的VA容量,电子行业使用的WATT和VA的换算值是60%,这是通常负载的典型功率因数,所以用户可以用60%和厂家给出的VA来计算WATT。
如何避免计算容量错误呢?
使用APC定容表或APC配置表来确认负载容量。
负载铭牌上的功率容量通常是VA,所以用户很难确认WATT容量,当使用铭牌确认功率容量时,可能只能正确判断VA容量,而超过UPS的WATT容量。
如果用户确认负载的VA容量没有超过UPS的VA容量的60%时,可能会超过UPS的WATT容量,所以除非用户能确认负载的WATT容量,否则用户必须使负载的VA容量小于UPS的VA容量的60%。
当然保守的估计可能会使得后备时间增加。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。