浏览常见问题解答

Symmetra 3:1机型的在线状态和电池供电状态

发布日期: 04 十月 2012

"

当SYMMETRA3:1机型在市电下工作时,从3相平衡取电,也就是说,3相输入电流相同。16KVA的负载每相电流是25安培,3相电源经过功率模块滤波和逆变转换成单相电输出,标称输入电压是380V,400V或415V。
(220 x 1.7 = 380;  230 x 1.7 = 400;  240 x 1.7 = 415. 1.7 = 3的开方)
SYMMETRA3:1机型可以在290-480V之间工作在在线状态,输出电压可以设置在220/230/240V,50或60赫兹。
如果任意一相丢失,SYMMETRA主机仍然可以工作在在线状态,但是会增加另两相的输入电流,这种情况下每相电流不会超过60安培,如果A相或B相故障,POWERVIEW会显示“BYPASS OUT OF RANGE”,如果C相故障,POWERVIEW不会有任何信息,用户只能通过POWERVIEW检查输入电压确认。
如果有2相故障,SYMMETRA会转入电池运行,显示“BYPASS OUT OF RANGE”,同样如果3相都发生故障,SYMMETRA也会转入电池运行。
当SYMMETRA3:1机型在电池运行时输出单相电,输出电压可以设置在220/230/240V,频率为50或60赫兹。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。