浏览常见问题解答

如何用PowerView查看出错信息

发布日期: 04 十月 2012

"

当Symmetra上的Fault灯点亮并且发出声音报警时,用户可以通过以下步骤查看故障及出错信息:
1,通过多次操作ESC键,用户可以进入“CONTROL......”主菜单。使用上下箭头移至DIAGS菜单,按下回车键进入DIAGS,找到FAULT&DIAGNOSTICS菜单,按下回车键,这时显示屏上会显示故障信息,用户可以连续使用ESC键翻阅所有故障信息并请记下,直到显示“END OF FAULT LIST......”。
2,通知APC技术支持工程师,并将出错信息报出,APC工程师将为你解决问题。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。