浏览常见问题解答

如何对Symmetra进行放电时间校准

发布日期: 04 十月 2012

"

Symmetra内置有放电时间校准的命令,所以对Symmetra进行放电时间校准非常简单,请遵循以下准则和步骤:
准则:确认FUEL显示为100%,LOAD显示大于30%。
步骤:1,操作POWERVIEW上的各键进入CONTROL菜单,
      2,通过上下键找到START RUNTIME CAL菜单,
      3,按下回车键,等待显示“RUNTIME CALIBRATION IN PROGRESS,PLS WAIT。。。”
      4,直到显示“RUNTIME CALIBRATION COMPLETED”表明放电时间校准已完成。
注意事项:整个校准过程所持续的时间与电池后备时间成比例,在整个校准过程中,会出现市电正常而主机工作在电池状态(ON BATTERY灯点亮),这是正常现象,放电时间校准过程会在FUEL降到50%时重新回到市电运行,如果放电时间校准过程结束后FUEL显示过高,则表明放电时间校准失败,需再次校准。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。