浏览常见问题解答

在市电缺相时,SYMMETRA三相 UPS的工作状态

发布日期: 04 十月 2012

"

SYMMETRA三相UPS,输入是三相380V的,输出是单相的220V。UPS有三种工作状态:
1、在线状态:市电输入经过整流和逆变供给负载。
2、电池运行状态:延时电池经过逆变器从直流转换成交流供给负载。
3、旁路状态:UPS把负载的用电直接与市电连接。
因为输入是三相380V的电,所以SYMMETRA的旁路输出是连接在市电输入的L1相上,直接从市电的L1相供给输出。

SYMMETRA三相UPS在市电缺相时,如果是缺少一相UPS仍正常运行,UPS告警输入电压不正常,但如果这时缺少的是L1相UPS不能转旁路运行,如果这时UPS的输出受到冲击UPS有可能出现掉载。
如果UPS的市电输入缺少二相UPS将转入电池供电,直到UPS的供电正常,如果这时L1相的供电正常,UPS在电池放电终止后,UPS在电池终止后仍能转入旁路。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。