浏览常见问题解答

PowerView密码复位

发布日期: 01 十二月 2012

本文描述了如何复位PowerView的密码

对于老款Symmetra系列UPS,比如SY8K16I,若PowerView的密码遗忘,可采用如下方法将其密码复位:
方法一:当PowerView的版本不高于(包含)L时
1.按住并保持(手不要松动)PowerView的四个按键(Esc ,UP ,Down ,Enter);
2.当PowerView的LCD显示屏显示 "Display about to REBOOT"时,松开UP及Down按键;
3.等待直到PowerView的LCD显示屏显示 Fuel,Load,Vin,...时,松开Esc及Enter按键;
4.这时PowerView将不在需要密码。为安全起见,客户可从新设定密码。

方法二:当PowerView的版本高于N时
查看PowerView的序列号,使用其第五位到第十二位作为备用密码。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。