浏览常见问题解答

Symmetra PX主机和Symmetra PX XR电池柜之间通讯中断

发布日期: 04 十月 2012

"

1.检测两个柜子间通信线缆是否正确。终结器必须连接在电池监控卡的右侧端口(端口1),通信电缆必须连接在电池监控卡的左侧端口(端口2)与扩展电池柜的端口1相连,如果只有一个扩展电池柜,终结器应连接在(端口2),如果有其它电池柜的存在连接按此方式进行,终结器要插在最后一个电池柜的端口2。
2.检查扩展电池柜的地址是否正确(2是指第二个机柜,3是指第三机柜)
3. 检查电池通讯卡的灯是否亮,如果灯不亮重置XR机柜的电源和监控卡,电池监控卡的灯反映了电池柜的位置。
4. 如果通信仍然不能建立,请重插电池通讯卡。
5.重置后通信仍然不能建立,请与APC公司技术支持部联系以获取帮助。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。