浏览常见问题解答

下载SC系列UPS的USB驱动

发布日期: 04 十月 2012

"

SC系列UPS随机付送有2根线,一根线是9针-9针,一根线是9针到USB,如果您需要USB线连接到您的电脑,必须要安装USB驱动, 请到下面连接下载相应驱动程序并安装,然后才能安装APC软件Powerchute Business Edition。

http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。