浏览常见问题解答

如何通过UPS的型号识别APC Smart-UPS的功能

发布日期: 04 十月 2012

"

一,Smart-UPS系列中在线互动式UPS的识别

1,型号中数字:
    数字表示UPS的功率,以VA(伏安)为单位。

2,安装方式的区别:
   含有“RM”的机型,表示是机架式UPS,可以安装在19英寸标准机柜中,并在包装箱内配送一套机架安装套件。
   型号中没有“RM”字母的,则是塔式安装方式。

3,标机与长机的区别:
   APC Smart-UPS系列产品中,凡型号中含有“UX”或“XL”的,均是可以接外部电池的长延时UPS,其中,


   XL -- 代表UPS内部装有一组内置电池的长延时UPS。
   UX -- UPS内部没有电池,必须靠外接电池工作。
   注:XL机型随机包装内部没有配送安德森接头。
       

UX机型随机包装内有一套压好连接电缆的安德森接头。
      

 所有长延时型号的UPS,无论UX或XL型,APC都有原装电池包与之相配套,以达到长延时效果。

二,Smart-UPS系列中在线双变换式UPS的识别

APC Smart-UPS系列中在线双变换电路结构的UPS是RT系列产品,包括有1000VA、2000VA、3000VA、5000VA、7500VA和10000VA共六个功率级别。这些UPS全部是可以外接电池的长延时机型,同样分为UX和XL两类。


   XL -- 代表UPS内部装有一组内置电池的长延时UPS。
   UX -- UPS内部没有电池,必须靠外接电池工作。
   注:XL机型随机包装内部没有配送安德森接头。
      

 UX机型随机包装内有一套压好连接电缆的安德森接头。
       

所有长延时型号的UPS,无论UX或XL型,APC都有原装电池包与之相配套,以达到长延时效果。

RT系列产品的出厂默认安装方式为塔式安装,包装内不包含导轨。如配合机架安装附件,可以安装在19英寸标准机柜中。

如需要在XL型长延时UPS外面连接非APC原装电池包,则要额外购买安德森接头。

 

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。