浏览常见问题解答

APC防浪涌插座SurgeArrest使用注意要点

发布日期: 04 十月 2012

"

APC SurgeArrest产品是依靠内部的浪涌吸收器件来消除供电线路的浪涌及瞬间高压。UPS或逆变器是依靠电子功率器件以高频开关方式工作,并经过低通滤波器最终模拟出220V/50Hz的交流电压波形。这样在输出波形中就包含部分高频成分,在浪涌吸收器件中长时间积累会导致该器件发热甚至爆裂;而对于正常的负载,UPS或逆变电源的输出是不会有任何干扰的。


       因此我们不建议在UPS及逆变装置后面接浪涌保护插座。本产品是用于那些既需要浪涌保护,但又无须断电延时的设备的,在使用时,输入端直接接在市电插座上即可。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。