浏览常见问题解答

在安装PowerChute Business Edition软件后,在Sun blade 100型号服务器的Solaris 9 重启时挂起,或在PCBE软件里显示错误UPS型号名

发布日期: 04 十月 2012

"

问题/现象描述:
        在Sun blade 100型号服务器的Solaris 9 重启时挂起,在eeprom改变串口参数波特率2400时,也不能解决问题。

解决方案:
        您需要用Solaris Management Console 或 Admintool工具正确配置串口参数. 

对于用Solaris Management Console: 

        在usr/sbin目录里找到Solaris Management Console (SMC),并打开SMC, 进到devices项, 然后进入 hardware项.  
        用下拉菜单进入串口列表区域,您将看到现在系统里所有可用的串口。
        点亮所用的串口,并左击选择属性.在此您将发现有两个选项:basic和advanced. 点击advanced, carrier detect,并选择Hardware.  
        您将看到三个检查框: Connector carrier, Bi Directional和Initialize only.  
        选择Initialize only,点击close,退出SMC.

对于用Admintool:

        在命令行下,键入Admintool,打开Admintool程序。
        点击Browse菜单,下拉菜单进入Serial Ports.
        点击端口,进入Edit菜单,再进入Modify菜单.
        修改串口到默认状态,Basic设置。
        点击Expert按钮,您将看到同SMC类似的选项。 
        最后,在OK提示符下,手动设置串口波特率为2400,因为它的默认设置是9600。 


        通过以上修改,该服务器在PCBE软件下工作正常。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。