浏览常见问题解答

Surge Arrest中的红色故障指示灯点亮

发布日期: 04 十月 2012

"

该指示灯的用处是警告你是建筑布线出现问题,这些问题有可能会导致电击危险。


APC建议你应该找一名有资格的电工对你的布线进行检查,看有无以下列出的一种或几种情况:


配线故障指示灯会发亮的原因:


1.零线超负荷
2.零火反相
3.缺少地线或接地不良


如果Surge Arrest插座本身没有正确接地或是布线错误的话,则我们的产品的浪涌保护能力可能会减小,所以为了确保你的设备得到有效保护,请使用接地良好的插座同时布线错误指示灯没有点亮

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。