浏览常见问题解答

Smart-UPS内部工作温度和冷却风扇的运转

发布日期: 04 十月 2012

"

用户可以通过APC的PowerChute plus软件轻松地监控Smart-UPS的内部工作温度。这一温度值被记录在PowerChute的数据日志(PWRCHUTE.DAT)中,同时在PowerChute plus用户界面的主窗口中显示。这一测量的精确度为±5%。UPS器件内部的升温受不同因素的影响,这既包括外界环境温度,又包括UPS为之供电的负载,但是与UPS工作在在线状态还是电池状态下无关。


当UPS在在线状态,环境温度为25℃时,正常的工作温度大约是45℃(113℉)。这一温度会随着机内充电器和输出变压器向外提供功率的增加而升高。在最差的情况下,也就是电池在高环境温度(40℃)下放电和满负载工作,机内的温度不应超过75℃(167℉)。所有不同型号的Smart-UPS,如1400,2200,3000,5000*和XL型号装都有冷却风扇。风扇冷却在四种正常情况下进行,虽然这四种情况很少出现。如下所示:


1、无论何时,只要UPS工作在电池供电状态下,风扇就会工作。
2、当UPS的内部环境温度超过40℃时,风扇工作。冷却至30℃时,风扇关闭。
3、当输出负载超过UPS额定负载的75%时,风扇开始工作。在输出负载少于额定负载的75%时,风扇关闭。
4、当机器内部充电器给电池充电时,风扇工作。


*除以上情况外,所有Smart-UPS 5000型上的风扇都是持续工作的。


如果没有上述情况出现,而UPS上的风扇在工作,请与技术支持部联系。
Smart-UPS应在环境温度为0℃ ~ +40℃(32℉ ~ 104℉)的情况下工作。
注意:在Smart-UPS的四周必须留出2英寸(5cm)以上的空间以保持良好的空气流通。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。