浏览常见问题解答

关于Smart-UPS上更换电池指示灯的问题解答

发布日期: 04 十月 2012

"

更换电池指示灯被设计为:在电池真正应该更换的前一、两个月时亮起。

如果更换电池指示灯亮了,不论保修状态如何,应按照下列步骤进行操作:


1.通过PowerChute Plus软件或者SmartSlot附件来检测电池电压。如果这个Smart-UPS已经充电3小时,那么根据型号不同,电池电压分别应该在27.6Vdc或者55.6Vdc左右。也可以通过观察电池容量是否达到100%来验证。通过PowerChute Plus软件或者SmartSlot附件启动“测试UPS报警”功能,确认所有的电池指示灯都在能常工作,否则可能是电池充电器损坏,需要更换。

 
2.如果可能的话,将UPS充电24小时。标准延时的UPS至少要充3个小时,Smart-UPS有没有打开或有没有接负载都可以充电。但是,如果在电源质量不是很好的环境下,我们建议在充电的时候关闭UPS。因为一旦Smart-UPS是开着的并且在为您的设备供电,UPS就有可能工作在电池供电模式下,从而使充电时间延长。
3.运行自检,更换电源指示灯应该灭掉了。
如果UPS自检失败或者电池指示灯仍然亮着:


4.关掉UPS,重新启动自检。如果更换电池指示灯还是亮,那么不是电池就是UPS需要更换了。


注意:使用时间长短,高温,通风不好,由不良的供电环境所引起的电池过度消耗,都会损坏电池。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。