浏览常见问题解答

在PCNS软件里设置UPS转电池一段时间后安全关闭计算机的设置方法

发布日期: 04 十月 2012

"

        APC PowerChute Network Shutdown(PCNS)软件是基于APC UPS网络管理卡(AP9606/AP9617/8/9)的网络安全关闭计算机的关机软件。
        这个需要安装在您要求安全关闭的每台计算机上,它有个PCNS后台服务在计算机系统里运行,实现服务器安全关机。

  设置方法如下:
  1,登陆APC PowerChute Network Shutdown 软件管理界面,打开IE浏览器,输入Http://计算机IP地址:3052
  注:这里的计算机IP地址是指这台已经安装了APC PCNS软件的那台计算机的IP地址。
  2, 输入用户名和密码,默认都是apc
  3,在PCNS管理界面的左侧选择Configure  Events,然后选择右侧“UPS:On Battery”事件
  4,点击“UPS:On Battery”这个事件所对应的最右侧的“shutdown system”按钮。
  5,选中打钩“Yes, I want to shut down the system”。
  6,输入转电池后所延时的时间:Shutdown the system only when the event lasts this long (seconds):
  注意:这里的时间值是需要换算为秒,这个时间值是从UPS转到电池工作后开始计时。
  7,点击Apply(应用),设置即可生效。

  注意:默认情况下,每台PCNS客户端在自身关闭后,会触发UPS关闭,该选项在Configure  Shutdown菜单下:Turn off the UPS after the shutdown finishes (Not applicable to Parallel Silcon UPS and Smart-UPS VT). 默认该选项已经被选中。用户需要根据自身情况决定是否需要该功能。如果有多台服务器安装了PCNS软件,且需要每台服务器关机时间不同,我们建议在最后关闭的那台计算机上,将turn off the UPS选中。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。