浏览常见问题解答

PowerChute Business Edition软件在Windows操作系统中安装时的注意事项

发布日期: 04 十月 2012

"

  由于APC PowerChute Business Edition软件里由三个部分组成,分别是Agent、Server和Console。这三者之间是通过TCP/IP协议进行网络通讯。PowerChute Business Edition软件对网络的依赖性非常强。因此,在Windows操作系统中安装PowerChute Business Edition软件之前需要注意的相关事项如下:
1,需要这台计算机必须要有一块可用的网卡和可用的网络环境。
2,如果计算机有多张网卡,需要禁用其它网卡,仅保留一张网卡可用即可。
3,如果计算机操作系统上有杀毒软件、网络防火墙,请都禁用。
4,如果计算机操作系统上有远程管理软件,如PCAnyWhere,Windows Remote Manager等。请禁用。
5,在安装PowerChute Business Edition软件时,必须本地安装,不能通过远程管理工具进行远程安装。
6,在PowerChute Business Edition软件安装完成后,再将该计算机上的其他网卡启动,杀毒软件、网络防火墙等其它软件启用。
7,通过浏览器打开Agent界面,方法如下:在地址栏中输入http://xxx.xxx.xxx.xxx:3052(其中xxx.xxx.xxx.xxx为安装了PCBE Agent软件的计算机ip地址)
  如出现IE界面无法显示,请将该站点添加到计算机IE的信任站点中。如果仍然无法显示登陆界面,请将PBE Agent服务重新启动,并确认该计算机3052端口是否已经提供了服务。
  如果出现输入了帐号密码后,系统登陆界面没有反应的情况,请使用APC JRE配置工具将系统Java调试到PCBE所要求的版本,或者登陆www.java.com下载最新版本的java程序。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。