浏览常见问题解答

如何升级ISX Manager 4.x的固件版本

发布日期: 04 十月 2012

"

        
一,查看ISX Manager现有的固件版本

        通过网页浏览器登录ISX Manager,点击“Help”项, 进入“About”菜单,便可查到其版本号。

        注意:该产品的固件升级必须是一个版本一个版本往上升,不能跳跃式升级。
比如: 用户用的ISX Manager 固件版本最初是4.2版,你需要在升级4.7版固件文件之前分别先升级到4.3/4.4/4.5/4.6.1版固件文件。


二、从APC站点下载ISX Manager 最新的固件版本,并copy到计算机里。
      https://www.apc.com/tools/download/

三、启动ISX Manager 的FTP服务进程
        在ISX Manager的管理界面里,点击“System Management”菜单中的“Network”项,点击“FTP Server Settings” 的“Start Service”启用FTP服务。

四、在具有网络的计算机上打开DOS窗口,使用FTP进行文件传输,
        可以使用ISX Manager的IP 地址(APC内网或用户网)。
        用二进制上传新版本的ISX Manager 固件版本。

五、固件上传完成后,重新登录ISX Manager管理界面
        打开“Updates”项,  点击“Apply Server Updates”按钮,选中需要升级的文件,点击确认按钮。
        系统会弹出自动升级界面,注意升级过程中有提示,整个升级过程大约将花费20-30分钟左右。
升级结束后,ISX Manager将自动重启,它的FTP服务进程自动关闭。
 
  
六、查看升级结果

        登录ISX Manager管理界面,点击“Help”项,进入“About”菜单查看。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。