浏览常见问题解答

如何复位InfraStruXure Manager的默认密码

发布日期: 04 十月 2012

"

该文档主要描述如何复位InfraStruXure Manager的默认密码。

复位InfraStruXure Manager 1.x 版本的默认密码
1) 使用笔记本电脑通过APC Hub连入英飞管理器 APC网,并确认能从InfraStruXure Manager自动获取IP地址。
2) 用笔尖或针尖及其类似器件,按InfraStruXure Manager的复位(Reset)键,使InfraStruXure Manager复位。
3) 等待InfraStruXure Manager的重新激活,并确认所用的笔记本电脑能从InfraStruXure Manager自动获取合法IP地址。
4) 通过IE登录此网址 http://192.168.1.1/ResetUserNameAndPasswordToDefault
   注意:这一步必须在InfraStruXure Manager重启后五分钟之内进行。
5) 使用 用户名apc;密码 apc登录后,密码被复位。


复位InfraStruXure Manager 4.x 版本的默认密码
1) 使用笔记本电脑通过APC Hub或直接接入英飞管理器 APC LAN(内网),并确认能从InfraStruXure Manager自动获取IP地址。
2) 用笔尖或针尖及其类似器件,按InfraStruXure Manager的复位(Reset)键,使InfraStruXure Manager复位。
3) 等待InfraStruXure Manager的重新激活,并确认所用的笔记本电脑能从InfraStruXure Manager自动获取合法IP地址。
4) 打开浏览器,输入InfraStruXure Manager 4.x的APC lan地址192.168.1.1 。 
   注意:这一步必须在InfraStruXure Manager 4.x重启后五分钟之内进行。
5) 使用 用户名admin;密码apc 登录后在System Management菜单—>Authentication Settings—>Configure local users,进行密码修改。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。