浏览常见问题解答

当用IE浏览器访问ISX Manager时,ISX Manager客户端不出现或加载时报错。

发布日期: 04 十月 2012

"解决方案
1,确认你是否输入正确的管理员用户名和密码
2,关闭所有的网页浏览器窗口
3,打开Windows资源管理器,进入你的%SystemRoot%\Downloaded Program Files\文件夹里 删除“APC InfraStruXure Manager Client Control”
4,在“APC InfraStruXure Manager Client Control will be removed permanently. Are you sure?”确认信息出现时,点“Yes”。
5,在“Do you want to remove the APC InfraStruXure Manager Program Files?”确认信息出现时,点“Yes”。
6,打开IE浏览器,输入ISX Manager的IP地址,回车确认。这时ISX Manager客户端就应该能下载和打开了。

        如果这个客户端文件不在这个目录里,请确认IE浏览器是否允许下载Active-X控件。打开IE浏览器,在”工具“菜单里选择'Internet 选项',点击“安全”选项,进入“自定义级别”,“启用”Active-X控件和插件。
"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。