浏览常见问题解答

Netbotz五类线CAT5扩展盒(NBAC0208)产品特性

发布日期: 05 十二月 2012

Netbotz五类线扩展盒由两个主要部件组成:
1.本地扩展单元
2.远端扩展单元
Netbotz五类线扩展盒的两种版本:
1.模块110i:在远端扩展单元上有一个USB接口
2.模块410i:在远端扩展单元上有四个USB接口

Netbotz五类线扩展盒最大支持在本地和远端设备之间使用100米的五类线扩展。
 

本地扩展单元:
        独立供电
        通过标准USB线缆与Netbotz420或500连接
        上连端使用USB-B型接口与Netbotz420或500连接
        下连端使用RJ-45型接口与远端扩展单元连接

远端扩展单元:
        独立供电
        可集成一个USB集线器
        上连端使用RJ-45型接口与本地扩展单元连接
        下连端使用USB-A型接口与摄像头和传感器盒连接
        远端扩展模块下连接USB集线器,最大可以延伸的距离是5米

注意:NBAC0208标配一个电源,可以用在本地扩展模块或远端扩展模块,二者仅需一端连接电源即可。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。