不间断电源(UPS)
计算机和外设
网络和服务器
UPS 替换电源
数据中心和设施3相UPS
UPS 管理
特别应用
旁路面板
电涌保护和功率调节
Filters & Harmonic Conditioners
浪涌保护设备
调压器
制冷
制冷分配和管道
房间级空调
紧靠热源制冷
冷却装置
气流管理
模块化接入地板
安全和环境监控
安全和环境设备
传感器/摄像机/许可/配件
机架和配件
Data Center Containment
机架和机柜附件
President机架和附件
LCD显示器和KVM开关
机架和机柜
配电
列式配电系统
转换开关
机架配电
预制的数据中心模块
制冷模块
IT模块
数据中心软件
Monitoring and Control
Modelling and Planning
操作
软件服务
服务
安装
计划
优化
更新
基于产品的服务
数据中心、服务器机房和网络机柜
适用于服务器机房和网络机柜的InfraStruxure
模块化系统
网络和电缆解决方案
联网电缆和适配器
查看所有解决方案
业务解决方案
家庭解决方案
获取支持
需要帮助?点击此处开始
产品文档和软件
产品指南
其他链接
自助服务
联系我们
我们的品牌
浏览常见问题解答
Netbotz500主机的USB接口技术规范: 6个USB接口 4个USB通道通道配置: 主机集成摄像头和传感器盒的内部USB接口共享一路USB通道 USB接口A和B共享一路通道 USB接口C独享一路通道 USB接口D独享一路通道重要信息: 每一路USB通道只支持一个摄像头 每一路USB通道支持多个传感器盒USB可选件增加了USB设备到主机之间的长度:
USB线缆(NBAC0211): 最大长度5米 ,连接一个USB设备到USB主机或USB集线器。USB集线器(19500SG-1G): 一个USB-B型接口和一到七个USB-A型接口,四个串联的集线器可以延长到25米,使用标准的USB线缆来串联集线器,支持自供电和总线供电模式。USB延长扩展线(NBAC0209):: 可集成一个单独的总线供电的USB集线器,四条集连在一起的标准USB线缆作延长线,可以使设备距离达到25米,总线供电。五类线CAT5扩展器(NBAC0208): 通过部署五类线缆扩展了USB设备的部署范围,五类线的扩展范围为100米,本地扩展模块采用自供电模式,通过USB线缆连接到Netbotz主机,上连接口为USB-B型接口,下连接口为RJ-45接口, 远端扩展模块采用自供电模式,集成了一个USB集线器,上连接口为RJ-45接口,下连接口为USB-A型接口。远端扩展模块最多支持一个额外的USB 集线器串联。 注意:NBAC0208标配一个电源,您可以使用在本地扩展模块或远端扩展模块,二者仅需一个电源即可。
光纤扩展器(NBAC0212): 使用光纤传输信号,扩展了摄像头和传感器盒的部署范围。光纤可部署范围为500米,此外在两端设备还各有5米的USB线缆,因此可扩展到510米。 本地扩展模块通过USB线缆使,用USB-B接口连接到Netbotz主机,光纤接口为MT-RJ接口。远端扩展模块集成了一个四个USB接口的集线器,光纤接口为MT-RJ接口,USB接口为USB-A型接口。 本地扩展模块和远端扩展模块都要求有供电。 光纤接口要使用符合标准的光纤或者接口塞来连接。 产品包中包括:本地扩展模块、远端扩展模块、两个交流电源适配器、两米的USB线缆、用户手册