浏览常见问题解答

Netbotz V2系列机站固件刷新方法

发布日期: 04 十月 2012

"

  1)到网站上下载最新的固件文件(大约10M左右),对于不同的机型要选择不同的固件,目前Netbotz主机最新版本固件为2.6.2,今后升级后的链接也会随固件升级而改变。以2.6.2版本为例,下载地址为:
  NetBotz 320/420: http://updates.netbotz.com/patches/bw/2.6.2/tftpCobra262.zip
  NetBotz 500: http://updates.netbotz.com/patches/bw/2.6.2/tftpRaptor262.zip
  2)将下载的压缩包进行解压,运行解压缩出的文件夹中的tftpd32.exe文件,它将使您的pc变为临时性的tftp服务器,同时在该软件界面上会显示您的计算机地址,请记住这个地址,因为它在后面的步骤中必须要用到。并确认您的网络和计算机上没有防火墙屏蔽掉了tftp的传输端口(UDP 69)。
  3)将Netbotz主机连接到网络中,并用串口线连接计算机和Netbotz主机,使用Windows的超级终端程序,具体设置如下:
  每秒位数:38400,数据位:8,奇偶校验:无,停止位:1, 数据流控制:硬件
  当已经建立超级终端连接后,重新启动Netbotz主机(断电后恢复),Netbotz主机会有启动信息倒计数,5,4,3,2,1……在倒计数结束前敲击回车键停止启动。
  4)这时会显示 “NetBotz>”,输入如下信息:
  setenv serverip <运行tftpd32.exe程序的计算机地址>
  注意以下带""*""的命令意味着它们并不是必须配置的。如果您的局域网络内部有DHCP服务器,并且Netbotz主机可以获得IP地址,就不需要配置它们。
  *setenv ipaddr <您想给Netbotz主机分配的临时IP地址>
  *setenv gatewayip <您想给Netbotz主机分配的网关的IP地址>
  *setenv netmask <您想给Netbotz主机分配的网络掩码>
     saveenv (这条命令可以将刚刚做的设置进行保存)
     printenv (这条命令可以显示当前的设置状态)

  5)接下来的命令将实际运行固件升级程序:
  a) postupg (等待显示“ NETBOTZ>”命令行后再进行后续操作)
  b) kernupg (等待显示“ NETBOTZ>”命令行后再进行后续操作)
  c) 下面有两个可选的命令来完成最后的升级
       I) rootupg (执行这条命令后,Netbotz主机在升级完成后将清除所有之前的配置)
       II) rootupg keep (执行这条命令后,Netbotz主机在升级完成后将保留所有之前的配置)

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。