浏览常见问题解答

网络管理卡冷启动和热启动的原因

发布日期: 05 十二月 2012

冷启动事件表明网络管理卡刚刚接通电源并且完成了启动过程。如果安装网络管理卡的设备(比如UPS)对网络管理卡的电源供给中断,并且设备恢复了对网络管理卡的供电后,网络管理卡会发生冷启动事件。
    

  热启动事件表明网络管理卡在没有中断电源供给的情况下完成了重新启动。以下几个因素产生会导致网络管理卡热启动:
     与缺省网关通信错误:网络管理卡具有一个缺省的功能,那就是会ping它指定的网关。缺省网关配置错误或者网络流量过大,导致网络管理卡不能和缺省网关通信时,网络管理卡会重新启动。
     FTP上传完成:当一个新的AOS或者APP固件升级过程已经完成了上传到网络管理卡的步骤,网络管理卡会自动重新启动来运行这个新固件。
     在修改过网络管理卡配置后退出了登陆账户:修改了网络管理卡的一些设置后,网络管理卡会自动重新启动后才能对新配置生效。
     复位开关(Reset):如果网络管理卡前面板上的复位开关被按下,网络管理卡会立刻重新启动。
     Web管理页面的重启请求:在Web用户配置界面中选中了关于网络管理卡重新启动的选项。
     网络配置做出了修改:TCP/IP设置中,任意一项做出了修改,网络管理卡都需要重新启动来使新配置生效。
     重新启动SNMP代理:如果网络管理卡收到一个重新启动SNMP代理的请求后,会自动重启。
     加载和执行SNMP代理:当网络管理卡收到一个新的SNMP代理的加载或执行请求后,会自动重启。
     清除网络和启动SNMP代理:当网络管理卡收到一个清除网络配置和重新启动SNMP代理的请求后,会自动重启。
     Smart-UPS输出电压改变:一些型号的Smart-UPS允许修改输出电压值,这样的修改会对网络管理卡的固件要求重新启动。
     检测到了固件错误:当网络管理卡检测到内部固件的错误时,为了清除该错误网络管理卡固件会自动重启自身。
     不可重获的固件错误:当发现未被检测识别出的固件错误发生后,硬件看门狗会重新启动网络管理卡来清除这个错误。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。