浏览常见问题解答

NetBotz 420支持的无线适配器

发布日期: 26 三月 2013

"

Netbotz 420可支持以下 802.11 无线 (Wi-Fi) compact 适配卡:

* D-Link DCF-660W
* Linksys WCF12


Netbotz 420可以支持的GPRS / GSM compact 适配卡:

ANYCOM GS-320 GPRS CF Card
ENFORA GSM0110
PRETEC CompactGPRS
Option Globesurfer ICON USB (HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM)
http://www.option.com/products/globesurfer_icon.shtml

MultiModem GPRS USB (non-USB interface versions not supported)
http://www.multitech.com/PRODUCTS/Families/MultiModemGPRS/

MultiModem EDGE USB (non-USB interface versions not supported)
http://www.multitech.com/PRODUCTS/Families/MultiModemEDGE/

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。