浏览常见问题解答

APC网络管理卡指示灯状态说明

发布日期: 29 十一月 2012

        我们以AP9617网络管理卡为例,具体外观见下图:

 

        在网络接口上有两个状态指示灯,分别为连接状态指示灯(Link-RX/TX 10/100)和系统状态指示灯(Status)
连接状态指示灯(Link-RX/TX 10/100)包括以下状态:
        熄灭:包括了如下一个或多个情况的存在:
              网络管理卡没有得到输入的电源;
              连接到网络管理卡的网线断掉或者有问题;
              连接到网络管理卡的设备没有启动或运行;
              网络管理卡自身没有正确的运行,这需要维修更换,请联系APC售后服务部门;
        常绿:网络管理卡连接为10兆网络
        常橙:网络管理卡连接为100兆网络
        绿色闪烁:网络管理卡在10兆网络中发送或接受数据包
        橙色闪烁:网络管理卡在100兆网络中发送或接受数据包

系统状态指示灯(Status) 包括以下状态:
        熄灭:包括了如下一个或多个情况的存在:
              网络管理卡没有得到输入的电源;
              网络管理卡正在启动;
              网络管理卡自身没有正确的运行,这需要维修更换,请联系APC售后服务部门;
        常绿:网络管理卡已经有了一个有效的TCP/IP设置
        常橙:网络管理卡检测到了一个硬件的故障,请联系APC售后服务部门;
        绿色闪烁:网络管理卡还没有了一个有效的TCP/IP设置
        橙色闪烁:网络管理卡正在发送BOOTP请求
        在绿色和橙色之间闪烁:如果指示灯缓慢的变换闪烁,网络管理卡正在发送DHCP请求。 如果指示灯快速的变换闪烁,网络管理卡正在启动。
        注:APC带网络管理功能的PDU/ATS以及环境管理设备的网卡指示灯状态也遵循此文

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。