浏览常见问题解答

Netbotz V2产品支持IPMI功能综述

发布日期: 04 十月 2012

"

一、什么是IPMI?
        IPMI:智能平台管理接口(Intelligent Platform Management Interface)是一项新的技术,它通过服务器的硬件平台提供的简单易用且可以升级的接口,来访问到服务器的物理层面的硬件信息,从而扩展了用户的IT性能并且为硬件平台的远程管理提供了新的途径。
    通过服务器上的主板管理控制芯片实现这项功能,它可以独立于服务器的CPU和操作系统,而只利用系统中已经存在的以太网实现。
二、IPMI如何工作?
        一个叫做主板管理控制器(Baseboard Mgmt Controller)的独立处理器,它独立于系统中的主处理器工作,并可以监控系统的状态、环境信息和其他内部信息,而不受核心处理器的运行状态是否正常的影响。
         主板管理控制器(BMC)可以与主板内部或外部都进行信息交互。从而提供了远程监控及管理系统的手段。
        IPMI是一个自描述环境系统,它提供了到第三方软件应用程序的简单集成性(如Netbotz系统)。
三、Netbotz系统对IPMI的支持
        IPMI允许了Netbotz系统来监控具备并启动了IPMI功能的服务器和网络设备的物理特征:
·     温度,电压,风扇状态。
·     中级别和企业级别服务器可能具有多个各种类型的传感器。
·     Netbotz基站使用IPMI协议经过TCP/IP网络来获取IPMI设备的参数,它类似于Netbotz 获取SNMP设备信息的方法。

        Netbotz 2.4版本软件支持IPMI 1.5和2.0版本的设备。
        Netbotz 2.4版本(及之后版本)只支持监视功能。
        由于IPMI是自描述系统,因此制造厂家对设备提供了推荐的阀值设置。这意味着当IPMI设备增加到了Netbotz 2.4软件中后, 这些缺省的阀值也会自动创建并记录到Netbotz基站中。
        如果需要实现IPMI功能,Netbotz500,420,320需要扩展软件模块PSM(Premium Software Module)功能来支持。
        缺省的IPMI端口是UDP 623。
       目标设备必须支持并配置了IPMI功能。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。