浏览常见问题解答

如何解决通过IE浏览器无法打开AIX系统上PCNS2.2.3服务界面的问题

发布日期: 04 十月 2012

"

  在访问AIX系统上安装的PCNS2.2.3服务界面时,有可能出现使用IE浏览器时出现该页无法显示的情况,但是通过其他浏览器(如Firefox),一切访问正常。这是由于浏览器和PCNS间通过SSL通信时,使用了某些特定的加密算法。
     如果要解决这个问题,打开IE浏览器,执行如下步骤:
     进入工具菜单-->Internet选项-->高级-->安全-->选中""使用TLS1.0""

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。