浏览常见问题解答

Netbotz外接扩展存储系统介绍

发布日期: 04 十月 2012

"

  Netbotz外接存储系统是一个小型的外接USB硬盘。该产品的编号为NBAS0201。只有Netbotz500主机才支持外接存储系统。外接存储系统可以存储传感器6个月内的数据或报警信息,Netbotz 500本身只能存储24小时的历史纪录。
  外接存储系统介绍:
·     要求外接电源(随存储器已经包含)。
·     扩展存储系统必须直接与Netbotz500的USB的接口连接,不可以经过USB集线器、中继器或者延长线。
·     此设备不支持热插拔。当设备添加时需要主机断电操作。如果一个正在使用的存储器被带电拔出,将会产生报警信息,并且所有的主机设置将恢复到标准设置(不带外接存储的设置)。
·     连接外接存储设备的Netbotz500主机重新启动后,之前未被解除的报警将被系统重新复位消除。但如果系统重新启动后仍然有触发报警的问题存在,新的报警就会随之产生。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。