浏览常见问题解答

利用Windows系统(XP/2000/2003),解决APC网络管理卡以及PowerChute Business Edition软件发送邮件不用验证的问题

发布日期: 29 十一月 2012

"

常见问题:
     用户在使用UPS管理功能时,往往需要通过邮件的方式发送报警信息。但是基于APC网络管理卡以及PowerChute Business Edition软件实现对UPS管理时,都要求SMTP服务器不能带有验证功能。而因特网上的信箱都是需要验证功能才可以发送邮件的。
例如:
     在PowerChute Business Edition软件中创建E-Mail配置文件时,没有让输入密码,这就意味着SMTP服务器必须是不用验证即可发送邮件的,网络管理卡的配置界面中,也是同样的情况。
解决方案:
     利用Windows工作站(XP/2000)或者Windows服务器(2000/2003),安装本地SMTP服务器,只允许UPS的IP地址在发送邮件的时候不用验证。
步骤1:
     通过Windows添加删除程序安装SMTP服务器

       

        在添加/删除Windows组件中选择IIS服务中的SMTP服务,这可能需要使用Windows安装光盘在系统中安装对应组件程序。
步骤2:
        在安装SMTP服务后,对其进行配置:

         鼠标右键点击“我的电脑”,在计算机“管理”中配置SMTP虚拟服务器,如果有必要,需要为服务器分配一个IP地址。
        选择“访问”菜单下在的“中继限制”中,添加UPS设备的IP地址到可以通过此虚拟服务器进行中继的计算机中。注意:匿名验证发送必须被启用。
可选项:
        如果用户需要将邮件发送到因特网邮箱,并且其要求SMTP发件者必须含有账号密码信息。可以通过设置外部服务器为“中继主机”,具体操作在“传递”-〉“高级”-〉“中继主机”中完成。并且在“出站安全性”选项下,设置用户名和密码,具体操作在“传递”-〉“出站安全性”-〉“基本身份认证”中完成。
警告:
        当服务器已经安装了Microsoft Exchange,通过步骤1再次安装SMTP服务可能对Exchange配置造成严重的影响。只需要通过步骤2对SMTP进行配置即可。
        此外,建议对于运行SMTP服务所存在的潜在风险,特别是处于因特网的服务器。通过步骤2进行的IP地址限制是非常有必要的。否则它会有成为产生垃圾邮件的服务器的可能。

 

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。