浏览常见问题解答

如何解决利用控制台通过SSL连接方式登陆ISX Central IP地址时,导致访问速度变慢的问题

发布日期: 05 十二月 2012

背景:
        使用Windows XP客户端计算机,通过ISX Central控制台,采用SSL连接登陆ISX Central服务器的IP地址(而不是使用主机名方式)时,控制台信息传递可能变得延迟非常大,这个症状是由于计算机配置的DNS服务器不能对ISX Central的IP地址进行反向解析造成的。
解决方法:
        为了解决这个问题,ISX Central服务器的IP地址必须被添加到客户端计算机的Hosts文件中。Hosts文件用于本地DNS解析,并且优先于寻找网络上的DNS服务器, 在Windows中,它的目录通常在[Windows目录]\system32\drivers\etc\下。通过文本编辑的方式,将ISX Central服务器的IP地址与主机名的记录添加入其中。如下图红色标志处的记录:

 只要确保计算机的DNS服务器可以正确的对ISX Central服务器进行正向和反向查询即可解决此问题。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。