浏览常见问题解答

如何手工获取UPS网络管理卡以及PCNS软件的日志文本文件

发布日期: 29 十一月 2012

        当使用网络管理卡配合PowerChute Network Shutdown软件实现安全关闭计算机时,我们往往需要获取到网络管理卡以及PCNS软件的日志作分析资料。

Network Management Card的数据/事件日志,我们可以从WEB界面中将其触发到一个新的窗体打开/另存。如下图所示:

    

我们还可以通过FTP命令手工的将他们的原始文件导出。该FTP方式适用于所有固件版本的网卡。网卡的ftp缺省是Enable的。通过FTP命令登录到卡上即可下载到日志文件。例如将他们保存到D盘根目录下,具体操作如下图:

 

 PowerChute Network Shutdown软件存储的所有事件日志,具体的存储位置在安装路径下的\APC\PowerChute\group1文件夹中的EventLog.txt文件里

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。