浏览常见问题解答

Netbotz产品使用到的网络通信端口

发布日期: 30 十一月 2012


下文给出Netbotz产品网络通信时所用到的端口,注意带星号的项目可以从其缺省的端口号改变为其他数字。    

进站端口:
*端口80----从Advanced View / Basic View / ISX Central进站的HTTP通信信息
*端口443----从Advanced View / Basic View / ISX Central进站的HTTPS通信信息
*端口161,162----从SNMP管理设备进站的SNMP通信信息

出站端口:
*端口80----到Advanced View / Basic View / ISX Central/ HTTP Post to Web Server出站的HTTP通信信息
*端口443----到Advanced View / Basic View / ISX Central出站的HTTPS通信信息
*端口161,162----到SNMP管理设备出站的SNMP通信信息
*端口25----到邮件服务器出站的SMTP通信信息
端口21----到FTP服务器出站的FTP通信信息
端口53----到DNS服务器出站的DNS通信信息
端口2049----到NAS/SAN出站的NFS通信信息
端口445----到NAS/SAN出站的CIFS通信信息

其他有可能用到的通信端口
NTP协议端口123
DHCP协议端口67, 68



对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。