浏览常见问题解答

本文主要介绍PCNS软件中关于“实例(Instances)”的定义以及使用方法

发布日期: 25 一月 2013

针对于一个计算机系统, PCNS软件最多可以被安装3次,每次的安装将会产生并制定一个""实例Instances""。下面我们列举一个具体的例子来说明:比如一个数据中心拥有2Symmetra UPSUPS A为所有的服务器提供电源保护而UPS B为电话交换机提供电源保护。电话交换机上面是不能安装PCNS软件的。所以您可以在某台服务器上安装PCNS软件并创建实例1,它用于监听UPS A的状态,并可实现对服务器的安全关闭。另外再在这台服务器上安装PCNS软件并创建实例2,它用于监听为电话交换机供电的UPS B。如果UPS B转换到电池工作状态,实例1不会受到任何的影响,而实例2可以获得该信息并按其配置作出相关响应,例如发送邮件,运行脚本程序等等。每一个实例都可以通过HTTPS协议的特定端口进行配置。实例1使用HTTPS6547端口、实例2使用HTTPS6548端口、实例3使用HTTPS6549端口。

    打开PowerChute Network Shutdown的用户界面方法:

    通过Web浏览器,输入如下URL地址即可:

https://servername:6547

https://serverIPaddress:6547

    举例,如果您的服务器名字叫做COMP1,它的IP地址是117.14.53.59,那么您应该使用如下URL地址:

https://COMP1:6547

https://117.14.53.59:6547

    如果您的系统中有防火墙,那么UPS网络管理卡的通信端口应该被开放, 它缺省情况下是TCP 80。并且计算机端的TCP/UDP 3052端口也必须被开放,允许网络管理卡的通信访问。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。