Consulter la FAQ

What are the capabilities of the condensate pump on the ACSC unit?

Date de publication : 11 June 2020

Issue:
What are the capabilities of the condensate pump?
 
Product line:
ACSC100, ACSC101
 
Environment:
InRow Cooling
 
Cause:
 
Resolution:
The pump can remove 1.3 gal/hr (5.9 l/hr) at a maximum run of 50 ft (15.2 m) of which 16 ft (4.9 m) can be vertical lift. For example, if you have 10 feet (3 m) of vertical lift, you have 40 feet (12.2 m) left for usable horizontal run.

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.