Consulter la FAQ

What is the input voltage required for the InRow ACRD100/200? Is a power cord supplied with the unit?

Date de publication : 26 March 2020

Issue:
The article addresses the question of, what is the input voltage required for the InRow ACRD100/200? Is a power cord supplied with the unit?

Product line:
ACRD100.

Environment:
All versions.

Cause:
Install.

Resolution:
The InRow RD unit uses a single phase 208V/60Hz input in NAM and a 230V/50Hz input in the rest of the world. Is a power cord supplied with the unit?   No

 

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.