Consultar las preguntas frecuentes

Why is the Galaxy VX 10-inch display alarming when ODBX breaker is closed instead of alarming in an open state?

Fecha de publicación: 15 July 2020

Issue:
10-inch display alarming when ODBX breaker is closed instead of alarming in an open state


Product line:
Parallel Galaxy VX with Magelis 10-inch display.


Environment:
All Galaxy VX Magelis 10-Inch Displays.


Cause:
Incomplete configuration


Resolution:
Access the “Configuration” screen then the “Customer” screen then “Output Setup” and change the “Normal State” to Open for the breakers in question and click on OK button to complete the configuration.




 

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.