Consultar las preguntas frecuentes

What is the static load capacity of a NetShelter WX wall mount cabinet?

Fecha de publicación: 03 June 2019

Issue:
I customer is asking for static load capacity of a NetShelter WX cabinet. It's not noted in the Specification tab on the APC website. 

Product Line:
NetShelter WX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
 A customer needs to make sure they don;t exceed the load rating, or that it meets their needs. 

Resolution:

All of the NetShelter WX cabinets have a static load rating of 200 lbs. 
 

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.