Consultar las preguntas frecuentes

What is the input voltage required for the InRow ACRD100/200? Is a power cord supplied with the unit?

Fecha de publicación: 26 March 2020

Issue:
The article addresses the question of, what is the input voltage required for the InRow ACRD100/200? Is a power cord supplied with the unit?

Product line:
ACRD100.

Environment:
All versions.

Cause:
Install.

Resolution:
The InRow RD unit uses a single phase 208V/60Hz input in NAM and a 230V/50Hz input in the rest of the world. Is a power cord supplied with the unit?   No

 

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.