{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Cuál es la referencia del diferencial de 4P 63A 300mA Selectivo a 230V entre fases? ¿Cuál es la referencia del diferencial de 4P 40A 300mA Selectivo a 230V entre fases?

La única referencia que tenemos en aparamenta modular de diferencial de 4P 230V entre fases es el A9R08463 (63A 30mA)

¿Cuál es la referencia del diferencial de 4P 63A 300mA Selectivo a 230V entre fases? ¿Cuál es la referencia del diferencial de 4P 40A 300mA Selectivo a 230V entre fases?

Para otras sensibilidades tienes que pasar a un vigirex con toroidal + bobina MX al automático.

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Rango:
Acti9
Explora más
Rango:
Acti9