{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

como realizar la conexion de la carga a la UPS SMX?

Problema:
Como hacer la conexion e instalacion de las UPS de la familia SMX

Ambiente:
Todos


Solucion
para realizar la conexion de la carga a la UPS siga el siguiente procedimiento:


Conecte el equipo a las salidas en el panel posterior del UPS.

2. Conecte el UPS a la energía de la utilidad de construcción.
Siempre conecte el UPS a una fuente de dos polos, tres cables y puesta a tierra.

3. Para usar el UPS como un interruptor principal de ENCENDIDO / APAGADO, encienda todo el equipo que esté conectado al UPS.

4. Presione el botón ON / OFF en el panel frontal del UPS para encender el UPS y todos los equipos conectados.


5. Consulte "Grupos de tomacorrientes controlables" en la página 8 para obtener información sobre cómo usar los grupos de tomacorrientes controlables.


Nota:
El UPS se cargará al 90% de su capacidad en las primeras tres horas de funcionamiento normal. No espere la capacidad de tiempo de ejecución de la batería durante este período de carga inicial.


¿Te fue de ayuda?

Explora más
Rango:
Smart-UPS
Explora más
Rango:
Smart-UPS