{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
{}

Nuestras marcas

{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Buscar Preguntas Frecuentes

Cual es la información de carga y capacidad de batería de la UPS BGE50ML?

Problema

Si olvidó el nombre de usuario o la contraseña que creó durante la instalación, puede restablecer las credenciales creando un archivo de configuración

Línea de producto
Smart-UPS En Línea
 
Ambiente
Todos
 
 Para la carga de la batería de la UPS BGE50ML tenga en cuenta la siguiente información:
 
• Cargue la batería en el SAI durante 2,5 horas antes del uso inicial. La batería se cargará si el SAI está encendido o apagado siempre que haya alimentación de CA en el SAI.

• No espere la capacidad de tiempo de funcionamiento de la batería durante el período de carga inicial.

• Para cargar la batería usando la entrada micro-USB, conecte la batería a cualquier puerto de carga USB. Cuando está separado del SAI, la carga de la batería es más lenta. Cuando cargue la batería utilizando el puerto USB de un PC, los LED parpadearán más lentamente para indicar una velocidad de carga más lenta.

• La información de tiempo de ejecución de UPS está disponible en el sitio Web de APC, www.apc.com.
 

 

¿No encuentras lo que estás buscando?

Comunícate con nuestro equipo de Atención al Cliente para recibir soporte técnico, asistencia para quejas y más.