Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
Coma realizar la configuración de sensibilidad de la UPS BE550G-LM
Línea de producto
Smart-UPS En Línea
Ambiente
Todos
Porque
- Conecte el Back-UPS a un tomacorriente de pared. El Back-UPS estará en modo de espera, no se iluminarán los indicadores.
- Mantenga presionado el botón ON / OFF durante 10 segundos. El LED OnLine se iluminará alternativamente en verde-ámbar-rojo, para indicar que el Back-UPS está en modo Programa.
- El LED de encendido / reemplazo de la batería parpadeará en verde, ámbar o rojo para indicar el nivel de sensibilidad actual. Consulte la tabla para obtener una explicación de los niveles de sensibilidad del voltaje de transferencia.
- Para seleccionar la sensibilidad BAJA, presione y mantenga presionado el botón ON / OFF hasta que el LED parpadee en verde.
- Para seleccionar la sensibilidad MEDIA, mantenga pulsado el botón ON / OFF hasta que el LED parpadee en rojo.
- Para seleccionar la sensibilidad ALTA, presione y mantenga presionado el botón ON / OFF hasta que el LED se ponga ámbar.
- Para salir del modo Programa, espere cinco segundos y todos los indicadores LED se apagarán. El modo de programa ya no está activo.
¿Te fue de ayuda?
Explora más