I nostri marchi

La sfida

I sistemi informatici erano ubicati nei seminterrati degli edifici scolastici. I dirigenti di SISAB chiedevano una soluzione sicura e affidabile, in grado di garantire la continuità agli amministratori scolastici.

La soluzione

Il micro data center con protezione dell'alimentazione agli ioni di litio ha permesso di adottare una soluzione standardizzata e integrata di lunga durata (8-10 anni) con bassi requisiti di manutenzione e funzionalità remote.

I risultati

SISAB ora dispone di un unico locale centralizzato, chiuso a chiave, a cui può accedere solo il personale autorizzato. Inoltre, gli amministratori possono prevedere la riduzione dei costi di assistenza grazie al ciclo di vita prolungato delle batterie agli ioni di litio.
"Per garantire un accesso stabile a Internet e una comunicazione che funzioni perfettamente – anche in caso di disturbi ai sistemi informatici – SISAB ha deciso di modernizzare sistemi e apparecchiature informatiche nelle proprie strutture edge computing con una soluzione standardizzata, sicura e affidabile."

– Mats Carlqvist, SISAB
Leggi tutta la storia

L'aula di domani, oggi

Approfondisci i vantaggi dell'edge computing per migliorare il sistema scolastico
Scopri di più

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!