Что может картофельный салатик Зака «Опасность» Брауна поведать об Интернете вещей
Возможности краудфандинга колоссальны (действительно колоссальны) Насколько? Настолько, что Зак «Опасность» Браун (Zack «Danger» Brown) решился дебютировать на Kickstarter с просьбой пожертвовать 10 долларов на изготовление своего первого картофельного салатика. За неделю более 1/3 миллиона пользователей поделились этим сообщением, и картофельный салат мистера Брауна собрал более 40 000 долларов. Забавно? Можно думать и так. Однако кто-то может разглядеть в этой истории некоторые приметы грядущего Интернета вещей.
Краудфандинг по сути основывается на эмоциональной привязанности к каким-либо вещам или людям. Готовность вкладывать средства не обязательно связана с жизнеспособностью проекта — с его балансом прибыли и убытков, структурой цепочек снабжения или поддержкой специализированных инвесторов. Скорее дело в том, насколько он возбуждает интерес адресата обращения, будь то летний десерт или подключенный прибор. Поэтому наблюдения за тем, как люди распоряжаются деньгами на нынешних платформах сбора средств, могут, в определенной мере, пролить свет на будущее технологического развития. На сегодняшний день сложился ряд (некулинарных) направлений, быстро набирающих обороты.
Во-первых, это «поиск второго носка».
Как и многие, я не обладаю талантом всегда класть вещи на место — и обнаруживается это, как всегда, в самый неподходящий момент. Например, когда я выхожу из дома на тренировку развеселых трехлеток с запасом по времени в 2 минуты, найти ключи оказывается никак невозможно. Очевидно это не редкая индивидуальная особенность организма, поскольку индустрия помощи в поиске прячущихся вещей процветает. Ряд новосозданных компаний, таких как Tile, TrackR, XY, Findster и iFind, предлагает «поисковые технологии», которые не дадут потерять ключи, багаж, бумажник, смартфон, собаку или кошку… во всяком случае, надолго. Основная идея заключается в том, что к своенравной вещи приделывается специальный маркер, местонахождение которого определяется тем или иным способом. Некоторые уже успели заработать на этом определенную популярность. (Tile, например, собрала целых 2 млн долларов).
Также существует направление «неожиданно сел аккумулятор».
Желающих заняться им более чем достаточно: Legion Meter, Go Plug Bags, CHARGEKEY, Umbrella USB, SPOR, Gokey, Fuelbox, XS Powercard, — и становится все больше. Своей популярностью оно обязано довольно странной паре обстоятельств: все более широкое распространение приложений на базе смартфонов и явно недостаточное время работы последних без подзарядки. Задача решается в множестве различных форм-факторов, на основе слегка различающихся подходов (устройства ускоренной зарядки, зарядные устройства, встраиваемые в сумки, зарядные устройства в форме кредитной карты, зарядные устройства на солнечной батарее и т. д.) На текущий момент инвесторы вложили в это направление уже более 2 млн долларов, что ясно говорит о необходимости усовершенствования технологии аккумуляторов. В срочном порядке.
И наконец направление «из чего оно сделано?».
На сегодняшний день это все еще нишевый рынок, но с реальным потенциалом серьезного влияния на нашу жизнь. Один из его участников, компания Tellspec, уже собрал 380 тыс. долларов. Продукты для этого рынка довольно разнообразны, но идея одна... Люди хотят знать, что едят, пьют, среди чего живут. Как родитель ребенка с опасными для жизни пищевыми аллергиями я интересуюсь этим направлением НАМНОГО БОЛЬШЕ других, поскольку, в числе прочего, оно обещает держать меня в курсе наличия тех или иных аллергенов в составе конкретного продукта питания. Кроме того, потребители узнают о присутствии пестицидов в приобретаемых фруктах и о содержании калорий в картофельных чипсах.
Ну что еще сказать. Интернет у вас есть, инвесторы много и охотно рассказывают о своих вложениях и предпочтениях, так что небольшое, но притягательное окошко в будущее Интернета вещей — в вашем распоряжении.
А мне нужно еще заняться доработкой рецепта картофельного салатика, так что прошу великодушно извинить и откланиваюсь.