Pesquisar Perguntas frequentes

In the NetShelter WX 6U Vertical cabinet, can the 2U UPS Mounting Bracket also be used on a 1U or 3U Smart-UPS?

Data de publicação: 19 November 2019

Issue:
It is unknown whether a 1U ot 3U Smart-UPS can use the 2U mounting rail. 

Product Line:
AR106V, AR106VI

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
The AR106V And AR106VI comes with a 2U UPS mounting rail installed. 

Resolution:

The UPS Mounting Bracket is made for a 2U APC Smart-UPS.
To mount a 1U or 3U Smart-UPS into the AR106V/VI please use the mounting rail kit that comes with the UPS. 
 

Isto foi útil?

O que podemos fazer para melhorar a informação?

Não encontra o que procura?

Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente para receber informações sobre assistência técnica, assistência relativamente a reclamações e muito mais.