Consulter la FAQ

PowerChute Personal Edition v3.x: Installation says the Data Service failed to start

Date de publication : 06 March 2019

Issue:
PowerChute Personal Edition v3.x: Installation says the Data Service failed to start

Product Line:
PowerChute Personal Edition (PCPE) version 3.x

Environment:
All supported Windows OS

Cause:
This issue happens if you do not have the latest service pack of .Net 2.0.

Solution:

1.   Open up the Control Panel

2.  Go to Programs and features

3. In the left panel select Turn Windows features on or off

4.  From the list select Microsoft .NET Framework 3.5.x and then click ok.   Windows will install the service


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.